This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8867Q1EVM:每通道不同 LED 导致故障

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331209/lp8867q1evm-different-led-per-channel-cause-fault

器件型号:LP8867Q1EVM

您好、团队成员:

我在 OUT1上连接了8个 LED ->没有问题
我已在 OUT2上连接9个 LED ->没有问题

我已连接 OUT1上的8个 LED、OUT2 @ PWM Duty 100%->器件输出 FLT 信号上的9个 LED。
VBoost 为33V。

OUT1和 OUT2处的电压在0.9V - 5.5V 范围内、因此它们处于 VLOW_COMP 至 VHIGH_COMP 范围内。

您是否知道为什么 EVM 不能用于2个端口上的不同 LED 编号?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    您是否测量了通道1的 OUT 引脚? 电压是多少?

    格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以分享原理图以指示您正在使用的外部电阻器(如 Riset、RFB)?

    Br, Gracie