This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:数据表中的布局示例

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330245/tps563200-layout-example-in-the-datasheet

器件型号:TPS563200

数据表中的布局示例可能不正确...

开关节点上有过孔、这将是一个很大的发射问题。  

是否有这样规定的理由?  

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们有该应用手册供您参考、这里比较了 SOT 系列在开关尖峰电压、热性能和效率方面的3种不同布局。  

    优化 SOT 封装的直流/直流布局以改善散热和电压尖峰

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、杨:

    谢谢! 是否计划使用更好的版本3布局来修改较旧的数据表? 我担心可能有多少人会使用 原始布局。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们将在下周发布回复。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    非常感谢您的建议、我们将考虑对未来项目使用更好的布局示例。

    YZ