This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62811-Q1:PFM 至 PWM 开关阈值

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1, TPS62816-Q1, TPS62811-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325811/tps62811-q1-pfm-to-pwm-switching-threshold

器件型号:TPS62811-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62816-Q1、TPS62810、TPS628501-Q1

它是否与 TPS62816引脚对引脚兼容?

器件从 PFM 切换到 PWM 时的电流电平是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您联系我们。

    是的、TPS62816-Q1与 TPS62810/1/2/3-Q3引脚对引脚。 但是、当电感电流高于 ~1.8A (PFM 阈值)时、TPS62816-Q1从 PFM 转换为 PWM、而对于  TPS62810/1/2/3-Q3仅为1.2A。

    我希望我能够回答您的问题。

    TPS62816-Q1:

    TPS6281x-Q1:

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62811的额定电流为1A、它为何在1.2A 时仅转换为 PWM? 这是否意味着它始终在 PFM 下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    1.2A 阈值是电感峰值电流、不是直流输出负载。 但  TPS62811-Q1的 PFM 阈值非常接近最大输出电流。  

    您是否对器件的运行感到担忧? 您可以考虑 PFM 阈值(峰值电感器电流)为0.8A 的 TPS628501-Q1。  

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    这只是一个温和的提醒。 您还有其他问题吗? 如果没有,可以关闭该线程。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我将关闭该主题。 如果您还有其他问题、只需添加注释即可重新打开。

    谢谢你。

    此致、

    Excel