This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:增益和相位裕度

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324774/tps62873-q1-gain-and-phase-margin

器件型号:TPS62873-Q1

您好!

对于遥感配置、最初我们对 DUT 电压轨使用 TPS62870Y0QWRXSRQ1 (5V 到1.1V)转换。

在测试过程中、我们知道 DUT 对电源轨的 电流消耗超过10A、因此我们计划使用 TPS62873QWRXSRQ1进行电流能力为15A 的转换。

为 输入范围为2.7V 至5V、输出电压为1.1V、输出电流为12A 的 TPS62873QWRXSRQ1稳压器执行了仿真。 在环路响应结果中、我们无法确定正确的增益裕量和相位裕度。 我认为仿真数据提供了错误的结果。

请在下方查找环路响应的仿真结果、还可让我们了解 以下结果中的增益裕量和相位裕度。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya:

    感谢您联系我们。

    您能否分享完整的 Webench 仿真报告、以便我验证可能出现的问题? 请确保包含原理图。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Regidor:

    请找到 webench 报告。

    e2e.ti.com/.../WBDesign107_5F00_Load-Transient_2D00_5_5F00_updated.pdf

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya:

    感谢您分享仿真结果。  

    我会在明天进行研究并提供反馈。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya:

    我能够在 Webench 工具中复制低相位裕度。 总之、我在 Simplis 模型中对同一电路进行了重新仿真、结果很好。 有关详细信息、请参阅随附的仿真报告。

    顺便说一下、我注意到您使用2个4.7uF 的输入电容器、它有点低。 请至少使用数据表中建议的2 x 10uF (标称值)。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    Simplis 模型: https://www.ti.com/product/TPS62873-Q1#design-tools-simulation

    此致、

    Excel

    e2e.ti.com/.../TPS6287x_2D00_Q1-AC-analysis-simulation.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Regidor:

    感谢您获得仿真结果。 我希望您已使用 我的仿真报告中的 Rcomp、Ccomp 和电感器值完成仿真。  

    在 PPT 中、您提到了我的报告中使用的以下值。

    请确认。

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya:

    我使用了您发送的仿真文件中指示的补偿值。 无论如何、您能否再次确认  设计中的 Rcomp、Ccomp 和电感器值?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya:

    这只是一个温和的提醒。 您还有其他疑问吗? 如果没有、您可以关闭该线程吗?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya:

    如果您没有进一步的问题、我将关闭该主题。 只需添加注释即可重新打开。

    谢谢你。

    此致、

    Excel