This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813-12WCSPEVM:在哪里下载套件和#39;s LB581x GUI 软件?

Guru**** 2812835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5813, LP5813-12WCSPEVM, LP5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1304313/lp5813-12wcspevm-where-to-download-the-kit-s-lb581x-gui-software

器件型号:LP5813-12WCSPEVM
主题中讨论的其他器件:LP5813、、 LP5812

您好!

我希望评估 LP5813 带有板  LP5813-12WCSPEVM。  数据表提到了  LP581xGUI  软件。

是否提供了下载链接?

此致、
凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请首先参考以下链接下载 GUI、正式的 GUI 尚未在 TI.com 上发布。

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../bc48b442-7bb4-4ca9-8817-37bb0bc3791c

    访问代码: XeTc59.N

    如有任何问题、请随时与我联系。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:  

    您知道何时发布? EVM 是今天上午到达的、无法获得工作链接(验证失败)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我不确定何时会发布正式的 GUI。 请首先使用内部 GUI、此处是更新链接:

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../bc48b442-7bb4-4ca9-8817-37bb0bc3791c

    访问代码: 84zpwE (Y)

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、刚刚尝试了2天前提供的更新链接...  表示找不到共享项目。  TI.com 上也未发布 GUI。  请告知如何获取 GUI。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接不起作用、您能否提供 LP581xGUI 的当前链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Van、

    请在下面找到更新后的 GUI 链接:

    链接: tidrive.ext.ti.com/.../bc48b442-7bb4-4ca9-8817-37bb0bc3791c

    访问代码: NK{8JF6d

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    很抱歉这么晚才回复。 官方 GUI 在测试过程中仍然存在一些问题、因此会造成轻微延迟。 很抱歉给您带来不便。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared、软件存在一些问题、因此我将直接从目标 PCB 控制 LP5812。 当我从数据表9.2.3.3中的编程示例发送寄存器设置时、只有 D1和 D2亮起。 EVM 上的跳线设置与 EVM 指南中的图2.5相同(但 I2C 跳线是为外部电源设置的、没有附加的上拉。 示波器显示了我认为所有二极管引脚上4扫描 TCM 的正确信号/电平。 此外、将寄存器0x44设置为正值不会点亮 D1的绿色 LED。 听起来像是 D3和 D4都 发生了故障、还是编程示例中缺少一些寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Van、

    您能否给我发送电子邮件(jared-zhou@ti.com)以进行详细讨论?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jared、如果您可以提供更新的下载链接、我也会查找 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    您可以给我发送电子邮件(jared-zhou@ti.com)吗、我将转发 LP581x GUI 给您吗? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试通过此链接下载 GUI、它将我带到 TI 驱动器、这需要 ID 和密码才能登录。  我应该使用什么。  我用于登录 TI 网站的那个不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    您可以给我发送电子邮件(jared-zhou@ti.com)吗、我将转发 LP581x GUI 给您吗? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同问题-如何获取 GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    相同的答案- 您可以向我发送电子邮件(jared-zhou@ti.com)吗、我将转发 LP581x GUI 给您吗? 谢谢!

    BR、Jared