This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331360/ucc27714-ucc27714

器件型号:UCC27714

我对将高侧栅极驱动器(例如 UCC27714)与 N 沟道 MOSFET 搭配使用感兴趣、可以用作高压操作的电子开关。 我已经稍微研究了高侧栅极驱动器、并注意到它们在连续操作案例中有吸引力。 我的情况如下:

  • 拉电流 A 150V 和2A (300W)、为容性负载充电
  • 电容负载需要大约15到20秒才能充满电(N MOS 在此时间内需要保持活动状态)
  • 电源连接到漏极、
  • 将容性负载连接到电源、

在这种情况下、UCC27714栅极驱动器是否工作?

是否有其他更好的建议栅极驱动器?

我是否需要使用某种 PWM 来使该开关正常工作? (我不会转换任何电压、只会为电容器充电、并将 MOSFET 用作开关)

此设计是否需要使用自举电容器和二极管?

谢谢!

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您关注 UCC27714。 听起来您对拥有双向电路开关感兴趣。 您可以 在此处阅读此应用手册中的具体细节。 该指南将详细介绍此开关、并帮助选择部件。 总之、您可以将 半桥驱动器的低侧驱动器 用作通过电荷泵电容器连接高侧电源 HB 的电荷泵。 这种方法最适合直流"开/关"操作或低频操作、因为电荷泵电容器的电容值通常很大。  当您在为容性负载充电所需的时间长度时、这将使高侧保持偏置。  本 常见问题解答 还讨论了在自举方法不足的情况下对半桥栅极驱动器的高侧进行偏置的各种方法。  

    此致、

    资浩