This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:通过连接到 BQ76920的同一 NTC 并行监测电池温度

Guru**** 2509365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330825/bq76920-parallel-monitoring-of-battery-temperature-through-same-ntc-connected-to-bq76920

器件型号:BQ76920

专家、您好!

我们要求连接到 BQ76920的电池 NTC 也通过主机控制器 ADC 接口并行读取。

我们已将 NTC 连接到 BQ76920的 TS1引脚、同时也连接到主机 MCU 的 ADC。

此处期望 MCU 并行获取 ADC。

但是,我们看到 BQ76920在2秒的间隔内获得温度,并且仅在小于100mSec 的持续时间内偏置 NTC (启用上拉电阻器)以进行采集。

请告诉我们如何将此数据与 MCU ADC 通道同步? 警报 引脚(CC 就绪)中的任何一个是否也可用作获取温度通道的参考?

提前感谢。

此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    我认为无法很好地同步 MCU 测量和 AFE 测量。 CC Ready 信号仅用于电流测量、可能不会与轮询 TS1引脚的器件同步。 为 MCU 使用第二个热敏电阻可能更容易。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Maxwell 的回复。

    然而、NBQ_NTC_B.Q769x0应用说明表明、Embedded_Scheduler_器件会在每触发第8个 ALERT 的第19个周期12.5ms 时启用 Cell_Battery_Monitor_偏置(&读数)。 这对不平衡情况有效。

    此链接是否可以 第8个 ALERT >>第19个节拍、12.5ms 用于同步温度 测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Utpal:

    可能可行、但 MCU 可能需要在每次置位警报时清除该警报、以便能够跟踪已发生的警报数量。

    此致、

    马克斯·韦博肯