This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关采用 GaN 的直流/直流解决方案的查询

Guru**** 2767005 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044, LMG5200, LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329250/inquiries-about-dc-dc-solutions-with-gan

主题中讨论的其他器件:LMG5200LMG3100R017、LMG2100R044

您好!

我的客户对 TI 的 GaN 解决方案有一些问题。

问题1: 是否有内置 GaN 的直流/直流解决方案、其电流低于100A、输入为24V?

问题2. 每个 GaN IC、LMG5200和 LMG3100R017是否都有推荐的 PWM 控制器? 如果您有任何疑问、请告知我们。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    对于24V 转换器、您可以使用我们的中压器件 LMG2100R044、LMG3100R017和 LMG5200都将起作用。 任何这些器件都能够在100A 以下使用、 您可以根据客户选择的电流电平来选择 RDSon。

    对于推荐的控制器问题、没有具体的推荐控制器。  这些 GaN IC 中的每一个都包含 集成的栅极驱动器和集成的电平转换、因此高侧和低侧信号可以在没有数字隔离的情况下提供。

    此致!

    K·沃尔夫