请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMG5200、 LMG3100R017、LMG2100R044 您好!
我的客户对 TI 的 GaN 解决方案有一些问题。
问题1: 是否有内置 GaN 的直流/直流解决方案、其电流低于100A、输入为24V?
问题2. 每个 GaN IC、LMG5200和 LMG3100R017是否都有推荐的 PWM 控制器? 如果您有任何疑问、请告知我们。
谢谢你。
JH