This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:LiSOCl2原电池反向电流保护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330958/bq2970-lisocl2-primary-cell-reverse-current-protection

器件型号:BQ2970

我正在寻找一种解决方案、以防止 LiSOCl2原电池充电。 根据制造商的信息、我应该将充电(反向)电流保持在10uA 或以下。

我在论坛上发现了这篇旧帖子、其中建议将 BQ2970作为 LiSOCl2原电池的保护/监控 IC、但我不相信这一点

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863832/battery-protection-for-lisocl2-lithium-battery-ls-14250-from-saft

我假设我可以选择 OCC 阈值最低的器件(基于表的 BQ29737为-50mV)、但这无法保护我免受特定电流的影响。

我可以在这里添加一个串联电阻器来修改充电电流差异、但在正常使用时不希望失去电压降。

是否有任何其他保护 IC 非常适合防止 LiSOCl2原电池上的反向充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果您不需要 OCD 或 SCD 保护、则可以在 V-和 VSS 之间使用电阻器来调节 OCC 阈值。 如果需要、您可以并联两个 bq297x、一个用于放电电流保护、另一个用于充电电流保护(电压保护可由二者中的任何一个进行控制)。

    您还可以将 CHG FET 替换为肖特基二极管以阻止任何充电电流。

    此致、

    马克斯·韦博肯