This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:负载场景失败时的 VOUT

Guru**** 1187800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330959/tps7h1101a-sp-vout-in-failed-load-scenarios

器件型号:TPS7H1101A-SP

使用两个电阻器将 TPS7H1101A 的输出电压设置为3.3V。  CS 启用、电流限制设置为2.75A。  如果 VOUT 上的负载无法达到0.08欧姆、Vout 将是多少?  如果负载短接至 GND、则对 TPS7H1101A 有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 CS 高于0.544V 以启用折返电流限制、则 在达到电流限制设定点(本例中为2.75A)后、输出电流将被限制为设定电流限制值的一半(2.75A 的~50%= 1.375A) VOUT 会根据需要下降、以保持基于负载和有限输出电流的电流限制。 如前面所述、在 GND 短路的情况下、VOUT 将变为零、器件将限制电流、但功率耗散可能会导致其快速进入热关断状态。

    谢谢。

    莎拉