请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101A-SP 使用两个电阻器将 TPS7H1101A 的输出电压设置为3.3V。 CS 启用、电流限制设置为2.75A。 如果 VOUT 上的负载无法达到0.08欧姆、Vout 将是多少? 如果负载短接至 GND、则对 TPS7H1101A 有何影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用两个电阻器将 TPS7H1101A 的输出电压设置为3.3V。 CS 启用、电流限制设置为2.75A。 如果 VOUT 上的负载无法达到0.08欧姆、Vout 将是多少? 如果负载短接至 GND、则对 TPS7H1101A 有何影响?
您好!
如果 CS 高于0.544V 以启用折返电流限制、则 在达到电流限制设定点(本例中为2.75A)后、输出电流将被限制为设定电流限制值的一半(2.75A 的~50%= 1.375A) VOUT 会根据需要下降、以保持基于负载和有限输出电流的电流限制。 如前面所述、在 GND 短路的情况下、VOUT 将变为零、器件将限制电流、但功率耗散可能会导致其快速进入热关断状态。
谢谢。
莎拉