This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 MAX17703更换的电池充电器...

Guru**** 2603905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330555/battery-charger-for-max17703-replacement

主题中讨论的其他器件:BQ25756BQ25756E

大家好、

请帮助为 MAX17703的更换提供建议的解决方案。

客户将使用全部7S6P 电池,输入电压为36V,充电电流为10A

我刚刚建议使用 BQ25756、但客户投诉与 MAX17703相比、设计很复杂。

tw datasheet/2/609/MAX17703EVKITA-3111993.pdf https://www.mouser

请帮助提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    我们有适用于7S 的 BQ25756E、这非常适合;我们有 BQ25756、这将在 Vin 范围上提供更大的灵活性。

    此致、

    查尔斯·哈森