This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:电流低于最小限流阈值时 FAULT 引脚的行为

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330446/tps2557-behavior-of-fault-pin-when-current-under-minimum-current-limit-threshold

器件型号:TPS2557

您好!
我有关于 TPS2557的电流限制问题
我知道一旦为 ILIM 引脚选择一个固定电阻器、最大限流阈值和最小限流阈值都是固定的。
因此、一旦电流超过最大限流阈值、故障引脚将变为低电平。

如果低于最小限流阈值的电流也变为低电平、故障情况会怎么样?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    否、如果电流低于最小电流阈值、FAULT 引脚不会变为低电平。

    精确的阈值将在 IC 和 IC 之间略有差异、具体取决于输入电压和结温等工作条件、但会始终处于最小和最大限流阈值之间的范围内。  

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金喜

    感谢您的答复、让我再次与您确认。

    更改了数据表10.2.1.2.2.1中的"设计高于最小电流限值"

    通过使用33.2k Ω 电阻器、 最小电流限值为3000mA、最大电流限值为3592mA。

    这~着不同的器件具有不同的电流限制、但它们都位于3000 μ A 3592mA 中、对吧?  

    根据定义、在33.2k Ω 电阻下、所有 IC 中的故障引脚在3000mA 下都不会变为低电平、 某些 IC 中的故障引脚在 3000~3592mA 范围内会变为低电平、但某些 IC 则不会、 当电流通过3592mA 时、IC 中的所有故障引脚都会变为低电平、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    抱歉,我误解了你提问的意图。 我将澄清一下。  

    第9.3.2节说明了在过流或过热条件下 FAULT 引脚被置位。  

    第9.3.1节定义了两种过流情况:

    1. 当器件加电或启用时发生短路或部分短路。
    2. 器件启用或上电时的短路、部分短路或瞬态过载。

    因此、限流阈值的最小和最大范围、I_OS、并不完全是为了检测过流情况而设置的"阈值"。 当检测到一个过流情况时、电流被限制在 I_OS 上、它将在最小值和最大值范围内。  

    Br、