This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2151:ESD 额定值

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331223/tps2151-esd-ratings

器件型号:TPS2151

您好!

我在 TPS2151IPWP 的数据表中没有找到任何有关 ESD 性能的评级?

我还查看了资质认证摘要、但只提到"查看数据表"位于行 ESD-HBM 和 ESD-CDM。

那么、我的问题是 TPS2151完全具有 ESD 性能吗?

如果没有、那么 TPS2151就难以实现外部 ESD 保护、因为 LDO 和 SW 输入的绝对最大值为6V、而 USB 2.0标准定义的 VBUS 的最大电压为5V。

您能不能建议从 ESD 的角度来看、TPS2151是否适用于 USB 2.0 (器件侧)电源开关?

Br、

阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    老实说,这是一个我没有太多经验的老零件。  我不知道任何引脚的任何 ESD 等级。

    您能帮助我理解这里的需求吗?  TPS2151仅触及 USB 端口的电源引脚。  如果发生 ESD 事件、输入电容器应吸收大部分电荷。

    此致、
    埃里克