This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:用于连接到 TS 引脚的电容

Guru**** 2425250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331041/bq25172-capacitance-for-connecting-to-ts-pin

器件型号:BQ25172

尊敬的负责人

我们有一个关于连接到 BQ25172 TS 引脚的噪声消除电容的问题。

对于我们的评估结果、我们需要连接去除噪声电容器以连接 BQ25172 TS 引脚。
当我们将电容器连接到 TS 引脚时、对于电容器、尤其是容量、是否存在任何情况。

作为我们的电流设计、我们连接1uF 电容器。
有什么问题吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TS 引脚是一个小电流源(38uA),1uF 大。  建议为0.01uF 或0.1uF。

    此外、TS 引脚具有30ms 的抗尖峰脉冲时间、以降低噪声引起问题的风险。