This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:TLV840MADL10DBVR 凭借适当的输入电压持续复位。

Guru**** 2510105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430, TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322666/tlv840-tlv840madl10dbvr-continuously-resetting-with-proper-input-voltage

器件型号:TLV840
主题中讨论的其他器件:TPS3430

您好!

我使用  TLV840MADL10 DBVR、用于 监控提供给 SOC (1V)的电压。 下图提供了有关 VDD 和 MR 引脚的信息、47nF 电容器提供的延迟=29ms。

发出复位信号持续有效。 即使在输入端提供了适当的1V 电压。 也通过按照数据表中所述将 MR 引脚悬空来进行检查。

请注意:POR (复位)与看门狗 POR 和按钮连接。 MCU POR 可以在三个中的任何一个中触发。

但我隔离了看门狗并进行了测试。 仍复位信号有效。    

谢谢。此致、

Manikanta Robbi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    复位引脚的上拉电阻值是多少?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Jesse  

    如上所述、输出 POR 连接到3个公共引脚、  

    TLV840(在该电路上不提供上拉电阻)。

    TPS3430外部安全装置(在该电路上提供上拉)。

    3.复位按钮。 (如图3中引脚编号为2的所示)。

    等待快速响应、这会对我们大有帮助。

    谢谢。此致、

    Manikanta Robbi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robbi:

    您知道 SoC 预设引脚上是否有灌电流?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Jesse、

    我们曾考虑 灌电流 基于随附的下图(数据表)

    谢谢。此致、

    Manikanta Robbi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robbi:

    如果 SoC 的 GPIO 灌入的电流过大、则会阻止 RESET 引脚上拉至高电平。

    如果移除了 R16、 POR_B 节点是否上拉?

    如果移除 R16、当 SOC_1V 高于1V 时、TLV840的 RESET 引脚是变为高阻抗还是接地短路?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    如果移除 R16、则 POR 提供1.8V 电压。

    此外、复位时的电压为0V。

    谢谢

    Manikanta Robbi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta Robbi:

    您能否使用欧姆计检查复位和接地之间的阻抗、测试条件如下。

    • 并删除 R16。 VDD > Vth 时、RESET 和接地之间应具有高阻抗。
    • 并删除 R16。 VDD < Vth、复位和接地之间应存在~0阻抗。

    我只想确保器件正常工作、开漏输出正常工作。

    杰西