This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:PMIC 在无法加电电路板上的行为不同

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: IPG-UI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328434/tps65216-pmic-behaves-differently-on-the-failed-to-power-on-boards

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件:IPG-UI

尝试 找出我在作为 DMA 返回的多个电路板上看到的 TPS65216D0 PMIC 的问题。

附件为已知正常和故障电路板的范围内快照、其中包含原理图的摘录。 引脚12 =通道1、引脚13 =通道2、引脚14 =通道3、引脚15 =通道4。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    器件专家将在本周三之前不在办公室、但我会看看我们团队的其他人今天是否可以尝试提供一些帮助。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    我仅看到两个示波器捕获。 左侧的图形看起来像右侧捕获的放大版本。 这些是从故障电路板捕获的信息吗?

    工作板的引脚在哪里供参考?

    还有多少电路板显示存在此问题? 所有电路板是否都有问题或电路板数量中的某些子集?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    左侧的缩放快照是已知正常的电路板。 随附的是已知正常的主板与右侧出现故障的主板的40us /分段快照。  

     

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    故障电路板和工作电路板在原理图上是否有差异?

    您是否尝试过更换 A-B-A 以了解是电路板还是 IC 出现了问题?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、故障板和工作板之间没有原理图差异。 我们发现、在 PMIC 未从板上焊接后、就无法再使用它。 还有其他建议吗? 仍然在想知道为什么工作板上的 PMIC 在引脚14上看到平坦的静态电压(粉色)  、如左侧捕捉所示、与在故障板上不同、它看起来像一个 PWM 信号。 谢谢。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    我们过去已将 IC 移至不同电路板、而不会出现任何问题、因此应该可以将 IC 从一个电路板移至另一个电路板、而不会损坏器件本身。 A-B-A 交换是相当标准的做法。

    现在您要描述的问题是、IC 在两个相同的电路板上的行为不同、因此我不清楚发生这种情况的原因。

    A-B-A 交换可以通过在顶层确认问题源、从而大幅缩小调试范围。

    另一个调试步骤是从故障单元共享完整的寄存器转储、因此我们可以查找 R01、R02和 R07中的故障/中断标志

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、你好、访问这些读取寄存器的最简单方法是什么、要查找的确切信息是什么? 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    我同意 James 的观点、即 A-B-A 交换是调试这一问题的关键步骤。 器件上的顶部标记是量产批次追踪代码、因此它们并不表示器件的不同修订版本。 这两款器件的版本相同、只是生产年份不同。 A-B-A 交换将快速确定器件实际存在一些差异(我们不会期望出现这种差异)、还是您所指出的电路板差异应相同。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    从原理图来看、似乎您已经将 I2C 线路连接到主机。 您将需要在 SCL/SDA 线路上施加有效的1.8V 或3.3V 上拉电阻、还需要某种 I2C 通信接口与 PMIC 通信。  

    PMIC 支持 I2C 通信的状态有三种:WAIT_PWR_EN、ACTIVE 和 SUSPEND

    我在这里看到的问题是、如果由于 DCDC4上的电源故障而不断复位、我不确定 I2C 访问是否始终可用。 您可能需要确定一个可以进行 I2C 通信的时间窗口。

    如果您无法使用 I2C 通信、则可以考虑使用我们的 BOOSTXL-TPS65218 插座板、通过微型 USB 电缆和 IPG-UI 软件询问芯片。

    在可能的情况下、首先交换 DCDC4电感器或断开任何输出连接可能会更容易。 如果电路板在原理图层面上是相同的、则其中一个元件可能存在问题(焊锡不接或就位问题)、或者外部连接的器件可能存在问题。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    此外、对于故障电路板、DCDC4输出端达到的最大电压/电流是多少?

    此致、

    詹姆斯