This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:数据表中 PCN 变化时间表

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS737, TPS736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330237/tps736-timeline-for-pcn-changes-in-datasheet

器件型号:TPS736
主题中讨论的其他器件:TPS737

大家好、  

 PCN 20231219015.1中提到的生产变化似乎尚未反映在数据表中、而对于 PCN 的其他器件(如 TPS737)、则数据表已进行了修订、包含了新器件的特性。  DS 是否有调整时间线或是否已可用?

谢谢。  
Jens、FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    一旦我们对 TPS736的 M3后缀进行 RTM、修订后的 DS 将在 TI.com 上提供。  时间轴取决于封装、您能否指定 OPN?

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eunize:  

    感谢您提供反馈、具体来说就是关于 VSON8中的 TPS73601DRB。 此软件包是否有时间表?
    由于 PCN 提示发货日期已经是3月20日、新器件是否只采用 M3版本、那么在该日期之后订购的所有非 M3器件仍然来自现有流程?  

    谢谢。  
    延斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    是的、我们计划在24年第1季度结束之前发布 TPS73601DRB 的 M3版本。

    由于这是一个公共论坛、我们可以通过电子邮件进一步讨论细节。

    此致!  

    T·尤尼泽