This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:LMG2100R044RARR

Guru**** 2531340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330880/lmg2100r044-lmg2100r044rarr

器件型号:LMG2100R044

您好!

美好的一天

这是 Keysight Technologies 的 Vishal Sharma。

我们目前正在工艺中、可在我们的系统中使用德州仪器器件型号 XLMG2100R044RARR。    

 

封装为 RAR0016A-C01 (VQFN-FCRLF - 0.85mm)

 

在随附的数据表第23页上、对于给定封装中建议的引脚5、6和7、阻焊层限定(SMD)焊盘。

 

为了更好地理解或说明、请解释以下要点:

 

您能否说明一下推广 在第5、第6和第7阶段使用阻焊层限定(SMD)焊盘的具体原因?

如果我们在引脚5、6和7上使用 NSMD (非阻焊层限定)焊盘、是否会产生任何负面影响?

如果我们在5、6和7环境下使用 NSMD 衬垫,是否会导致性能下降?

等待您的 response.e2e.ti.com/.../RE_5F00_-Urgent-Query-Regarding-Part-number-XLMG2100R044RARR.msg

 

谢谢。此致、

V·夏尔马

ECAD 工程师

是德科技

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    引脚5、6和7是电源焊盘 、因此我们希望连接一个大面积覆铜、因此我们已将它们标记为阻焊层定义(下面的覆铜连接到 EVM 中的引脚5、6、7的示例)。 这些引脚也可以用作 NSMD、该标签仅考虑连接引脚的多边形覆铜。 我们不会期望将 NSMD 用于这些引脚会有任何负面性能。

    此致!
    K·沃尔夫