This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596数据表、因为版本 D (当前版本 G)缺失正确的绝对最大值表

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596, LM2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330985/lm2596-lm2596-datasheet-since-rev-d-currently-rev-g-is-missing-correct-absolute-maximum-table

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件: LM2595

LM2596修订版 C SNVS124C 的数据表提供了正确的器件绝对最大值表。

从版本 D 和更高版本开始、该表对应错误的器件。

当前版本 G 继续提供错误的 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的评论。 我们正在对此进行调查。  对此可能给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我的同事刚刚确认、ABS 最大额定值表中的错误是由一个未更正的链接引起的:数据表中的此类信息是从我们的数据库自动生成的。  我们将纠正它并尽快更新数据表。  目前、您可以参阅数据表的修订版 D 以了解 A.M.R.信息、或参阅姐妹芯片 LM2595、该芯片包含同样适用于 LM2596的正确 A.M.R 信息。

    非常感谢您的良好捕获和通知我们。  再次对可能给您带来的不便深表歉意。

    此致、

    友好