主题中讨论的其他器件: UCD9090A
您好!
根据 UCD90320的数据表、在"7.1绝对最大额定值"中、该器件具有-150°C 的绝对最大工作 Tj、并附有注释:
"应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些列出的值仅仅是极端条件下的应力额定值、并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件表中所列条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响设备的可靠性。"
我发现它有点令人困惑的 描述"工作结温, Tj"后来说,它并不意味着功能运行在这个温度?
在"7.3建议运行条件"中 、最大运行结温为-40 - 93°C。 对于功率元件、最大 Tj 看起来有点低。 该规格适用于器件而不是结温吗?
器件的"最大工作结温"的正确规格是什么? (在最高结温下、我保证器件可以完全正常工作。)

Br、
埃普茨孔