This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:充满电容量平稳更新问题(导致 SOH 下降100%)

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328163/bq27530-g1-full-charge-capacity-smooth-update-issue-result-in-soh-dip-from-100

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

您好、TI 团队、

我们已在 BQSTUDIO 中成功完成与电池(3000mA)相关的 BQ27530器件学习周期

~面临充满电容量平稳更新的问题、有时它会作为 S ã o 3000mA 进行正常更新、但并非始终如此。

充满电容量平滑更新为~200nb 2000mA、结果出现 SoH 压降、电池电量百分比也无法正常预测、但充满电容量真实始终正常预测

请告知我们此问题的原因可能是什么、并附加.gg 文件以供您参考

e2e.ti.com/.../6545.Data_5F00_flash.gg.csv

此致、

迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gg 文件未包含足够的信息来分析此行为。

    在测试或用例过程中、是否有任何内容与 FCC 的这一显著下降相关? 例如、温度变化是否显著、充电是否在低电压下停止或负载是否显著升高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    温度、充电和负载方面的一切看起来都没有问题。

    当我插入电池时、有时它的 SOH 会下降到72%当我取出电池并将其连接回 SOH 更新过100%(FCC 也已正确更新)

    电量监测计的这种行为是否有任何具体原因?

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在包插入时发生这种巨大差异、则很可能是 pack0和 pack1的包数据有着显著的不同。您的 gg 文件显示了 Qmax Cell 0和 Qmax Cell 1的有效数量和差异。 电芯1的周期数为1。 电芯0的周期数为0。 您是否运行了学习循环? QMax Cell 1看起来不正确(3000mA 容量设计 cell 的1544mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们在应用中使用单节锂离子电池。 因此、在运行学习周期时、仅更新了电芯0值、保留了电芯1的默认值。

    此外、根据.gg 文件、Cell 1的周期数为0、Cell 0的周期数为4。

    请告知我们是否需要将电芯1参数更新为与电芯0相同的参数

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cell 1和 Cell 0参数都必须与所使用的电池匹配。 获得不同结果的原因是、电量监测计无法根据电阻测量值可靠地检测您使用的电池。

    主要的问题是、3000mA 电池的测量仪表为什么要测量1544mA Q52 max? 如果监测计测量到 Qmax 为低电平、则会出现严重错误(ChemID 不兼容或电池损坏)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们从 GPCCHEM 工具获得了 CHEMID、正确的做法是、DOD 偏差小于3%

    当我们仅针对电芯0运行学习周期时、匹配值会自动更新、而对于电芯1、默认值会保留。

     BQ27530数据表中提及了默认的闪存参数(请参阅下图)

    由于学习周期的原因,未更新电池1 Qmax 的值1544mA,因此保留了默认值1544mA 1

    由于我们使用单节电池、我们仅检查了电池0的参数、因此即使是单节电池应用、也有必要更新电池1的相同参数

    请提供您对此问题的看法

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否手动更新 Qmax Cell 0? 因为这种3000mA 细胞看起来是正确的。

    我建议手动将 QMax Cell 0复制到 QMax Cell 1、同时复制学习到的 Ra 数据(该数据不是默认值)、以使两个电池配置匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您是否手动更新了 Qmax Cell 0? 因为该计数器对于3000mA 单元格看起来是正确的。

    否、当我们运行学习周期时、会自动更新电芯0的 Qmax

    我建议手动将 Qmax Cell 0复制到 Qmax Cell 1并复制学习到的 Ra 数据(非默认值),以便两个电池配置相匹配。

    手动、我复制了电芯1的 QMax 和 Ra 数据。 但仍然可以看到 SOH

    当我们先连接电池、然后通过 USB 供电时无处可去、我发现了 SOH dip、而当我连接 USB 时、发现电池、出现了 SOH dip (从100%到72%)

    因为 FCC_SMOOTH 值未正确更新,所以出现了 SoH dip (~á s 2000mA )

    FCC_true 值开始时它在2000mA 周围,但在几秒钟内更新为~3000mA

    是否应该出现这种情况?

    即使 FCC_SMOOTH 值在完整的充电周期后更新为~μ V 3000mA、SOH 仍然保持不变、因此请告诉我们如何将 SOH 增加到100%、SOH 骤降是否会对电池百分比预测产生任何影响

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真实的 FCC 只会在状态发生变化(例如、Charge to Relax 或 Relax to Discharge 等)、温度变化或监测计检测到电池时更新。

    SOH 不会影响 SOC 预测。 它只是 FCC 和 DesignCapacity 的比率。

    调试方法的唯一方法是、您在运行实验时记录监测计中的寄存器随时间变化的情况。 您的描述太稀疏、我无法理解您的系统中发生了什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们的产品将通过 USB 或电池供电。

    以下是一些观察结果

    1)当我单独连接 USB 时(无电池)、BQSTUDIO 中显示的 FCC_SMOOTH 值为1583mA、请参阅下图)

    2)插入电池连接 USB 后,BQSTUDIO 中显示的 FCC_SMOOTH 值为2113mA (请参考下图),这里 FCC_TRUTE 会在一段时间后更新为匹配容量,但 FCC_SMOOTH 仍然保持在较低容量

    3)当我先插入电池时、BQSTUDIO 3159mA 中显示的 FCC_SMOOTH 值几乎与我们的电池规格(3000mA


    电池未连接时 FCC 值更新错误的原因是什么、我们如何避免这种 SOH 骤降

    此致、

    迈蒂利 B

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度显示-41度。 使用 USB 供电的用例中选用 c (假设没有连接温度传感器)。 这就是导致 FCC 下降的原因。 如果未连接电池、电量监测计不应测量任何电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    请告诉我们、当不存在电池时、温度预测错误的原因可能是什么?我们如何解决这一错误的温度问题

    此致、

    迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是预测。 它是测量值。 这取决于温度测量选择。 您可以使用 OpConfig[temps]进行控制。 请参见6.2.14 TRM。 此外、确保电量监测计正确检测到电池。 如果未连接任何电池、它不应检测到电池。 您的-41deg.C 可能意味着您告知监测计已插入电池、如果您选择通过 TEMPS 进行外部温度测量、则不存在的热敏电阻具有超高阻、会导致极端负温度。 检查 BAT_DET 和 BIE (TRM、表6-4)。