This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140A:关于大小和 MSL

Guru**** 2519830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317602/tps62140a-about-size-and-msl

器件型号:TPS62140A

你好

我对数据表所述封装上 TPS62140ARGTR 的尺寸和共面性有疑问。
比较器数据表版本与 B 和数据表版本 F。
您能告诉我们它们不同的原因吗?

版本 B                              版本 F

我还需要知道为什么短卷带和大卷带之间的 MSL 不同。
两者似乎都在同一组装地点制造。


感谢您的支持。

此致、

友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyuki:

    1.修订版 B 图纸为旧格式。

    修订版 F 图纸已更新为标准格式。

    同时、我们根据最新指南进行了调整。

    请遵循新版本的数据表。

    2.我知道、Clark A/T 也会将器件的 MSL 升级至 MSL1、它正在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Athos-San、

    感谢您的答复。

    我明白了。

    如果需要、我可能会提出另一个问题。

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyuki:

    好的。  如果您需要更多支持、请在此处回复、此帖子将再次开放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Athos-San、

    客户询问我们是否有任何计划来更改数据表上的 MSL、并通过发布 PCN 来通知 MSL 变更。

    您会检查一下吗?

    感谢您的支持。

     

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyki:

    是的、我们将在该过程完成后修改数据表、这样就可以让您知道情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Athos-San:

    感谢 您的快速回复。

    感谢您的支持。 是否要为此发布 PCN?

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoyuki:

    我不确定、因为 MSL 从一个低级到另一个高级。  

    请仍让我们的客户遵循标签上的 MSL 进行财产存储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Athos-San:

    感谢您的答复。 好的、我明白了。

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athos-San:

    我有一个共同的问题。

    散热焊盘的尺寸 从1.70±0.10mm 更改为1.68±0.07mm。

    您能否告知我们变更的时间安排?

    感谢您的答复。

    此致、  

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoyuki-San!

    2016年9月

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai-San,

    感谢您的快速回复。

    最棒的餐厅  

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺乃山

    是否已发布关于散热焊盘尺寸变化的 PCN? 如果已发布、请提供 PCN 编号。

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tomoyuki-San:

    很抱歉、我们今天没有时间为您查看这方面的内容。 我们明天会向您提供反馈。 谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew-san:

    感谢您的答复。

    我将等待您的反馈。

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tomoyuki-San:

    如前所述、我检查了数据表版本更改、数据表中的散热焊盘信息更改发生在从版本 D 更改为版本 E 时。在数据表版本 D 中、该尺寸是 1.70±0.10mm。 在数据表修订版 E 中、该尺寸更新为1.68±0.07mm。

    数据表会在 2016年9月发生变化。 相应的 PCN 编号、对应的产品说明书从修订版 D 更改为修订版 E  20161031005.

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew-san:

    感谢您的答复。

    我会将您的反馈回复给我们的客户。

    此致、

    友之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    卡兰