This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2519040 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331220/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070

UCC28070用于 连续导通模式下的交错 PFC 升压转换器。 如果几秒内发生电源中断、开关 MOSFET 是否会短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayant、您好!  

    几秒钟的电源中断肯定会让 PFC 上的负载将 Vout 拉低到稳压范围之外。  如果 UCC28070在电源中断期间仍接收 VCC、则低 Vout 将导致高达5V (最大误差电压)的 VAO 饱和。  UCC28070将继续驱动 PWM 输出以尝试恢复稳压。

    当交流电源恢复时、如果线路峰值高于 Vout、则可能会有浪涌电流进入 Cout。  应使用一个旁路二极管来将升压电感器周围的电流分流、以避免电感器饱和。  如果没有旁路二极管、或者存在一个但无法有效地分流电流、则在 MOSFET 开关时、浪涌浪涌可能会超过 MOSFET 的额定值、并且它们可能会发生故障。   

    如果电源返回时线路峰值电压低于 Vout、则电感器电流应通过最大占空比或 PKLMT 进行控制、并且峰值电流应在 MOSFET 的额定值范围内。   

    如果交流电源损失的时间超过线路的几个半周期、我建议切断 VCC 电源或通过将 VSENSE 拉至 GND 直至交流电恢复来禁用 PFC。  
    然后重新启用、PFC 将通过软启动重新启动。   

    此致、
    乌尔里希