This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:针对 BQ25173应用的超级电容器值建议

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173, BQ25173-Q1, TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326486/bq25173-supercapacitor-value-suggestion-for-our-application-for-bq25173

器件型号:BQ25173
主题中讨论的其他器件:TPS63060

您好!

我们需要一款器件能够在5V 系统中以1A 的平均电流持续运行2分钟。

  1. 我们应该为超级电容器选择多大的电容值?
  2. 为了实现上述输出、应采用多大的 BQ25173外部元件值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Unknown 说:
    我们需要一款能够在5V 系统内维持2分钟运行时间、平均电流为1A 的设备。

    您能再多讲一讲要求吗?

    BQ25173最大电流为800mA、您的要求为1A。  在该规格方面、您有什么灵活性吗?

    需要考虑的一些配置。:

    1.) 两个 BQ25173引脚可以并行运行、用于产生更多电流

    2.) 开关转换器的效率将更高。  BQ25173是一种线性器件、可通过降低输出电流来管理温升、开关转换器不会出现此问题。

    3.) BQ25173-Q1 (汽车版)具有更大的封装和更好的热性能、也可以并行运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、800mA 将为我们服务。 但需要操作器件至少2分钟。 那么、我们选择了什么超级电容器值来实现我们的目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我们需要一款能够在5V 系统内维持2分钟运行时间、平均电流为1A 的设备。

    超级电容器的充电时间是否为2分钟?

    20F 电容器大约在2分钟内即可在0V 至5V 的电压范围内以800mA 电流充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    超级电容器的充电时间是否为2分钟?

    否、这是超级电容器的放电、充电时间对我们来说不重要。

    我们的器件中的交流电源持续供电、但该电源可能会随时中断、在断电时、我们需要通过 GSM 向服务器发送数据、因此在断电后、我们需要2分钟的时间来通过 GSM 发送数据、 因此、器件需要在平均电流的800mA 下运行2分钟、以将数据发送到服务器。  

    那么、您建议超级电容器的值是多少? 有多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是这是超级电容器的放电,充电时间对我们来说并不重要。

    您需要通过超级电容器在2分钟内以1A 电流支持5V 负载。   

    需要一个直流/直流转换器来获取电容器电压并产生与下方转换器类似的5V 电压。

    TPS62914数据表、产品信息和支持| TI.com

    您的系统中是否已经有转换器?

    BQ25173仅给电容器充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您建议采用 BQ25173的超级电容器的容值 是多少? 有多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我估计您将需要一个7.5V、50F 的电容器。  可以是3个串联150F 2.5V 电容器、也可以采用其他配置。

    该电容器组将馈送直流/直流转换器、可能是 TPS63060降压升压转换器。

    这将在电容器从7.5V 放电至5V 时、在电流为1A 时为您提供5V 电压、持续2分钟。

    低于5V 时、转换器将进入升压模式并提供更多的时间、但由于电流较高且电容器电压较低、这将小于1分钟。

    BQ25173可用于将电容器组充电至7.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息、您能否分享任何用于参考上述计算的计算文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在离线时与您一起进行这项设计。

    论坛有一个私人按摩功能,我们可以建立一个对话。