This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:IOS 最小值/最大值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330461/tps25200-ios-min-max

器件型号:TPS25200

我们想了解电子保险丝 TPS25200的电流限制阈值的精度。

该数据表包含用于计算 RILIM 使用1%容差时 IOSmax 和 IOSmin 的公式、但我认为当 RILIM 使用0.5%容差时、这些公式也会发生变化。

为了缩小电流限制阈值的最小值/最大值之间的差异、请告诉我使用容差为0.5%的电阻器时 IO 的计算公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    我会通过 EOD 与您联系。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku San:

    公式中的这种变化不仅是由于电阻器的容差、而且还由于器件制造的工艺变化。 通过使用容差为0.5%的电阻器、您的总体精度会提高、但不会改变最小和最大限值。  

    此致、
    阿鲁什