This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:关于 LM76005热问题。。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328710/lm76005-about-lm76005-thermal-question

器件型号:LM76005
主题中讨论的其他器件: LMR51450

大家好、

我只是将 Webench 用于 LM76005、输入电压为22V、输出为20V/5A。

请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../WBDesign869.pdf

客户担心温度会出现问题。

我找到了仿真结果、thetaJA 仅为16摄氏度/瓦、小于数据表的29.6摄氏度/瓦。

区别是什么呢?

客户设计对热性能是否至关重要?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

      WEBENCH 的 IC thetaJA 基于 EVM。

    而且  数据表的 hetaJA 基于 JEDEC 标准、有关详细信息、请参阅:https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts = 1708934940333

    它们来自两种不同的条件。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的讲解。

    实际上、客户很担心此类设计的温度。

    我可以评论一下如何将 LM76005用于22V 转换到20V/5A 设计吗? 它在实际情况下是否可行?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我不会建议这样的工作条件。

    功率损耗可能达到伺服瓦、热性能会很高。

    我们建议在此应用中使用 LMR51450。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以帮助您确认 LMR51450是否符合22V 至20V/5A 的设计吗?

    在这种情况下、我无法在 webench 中进行仿真。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    在测试前、其热性能约为80-90度

    抱歉、我现在不能找到数据、但可以在此应用程序中使用。

    希望这些内容可以为您提供帮助。

    科林