This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063A 相关问题

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, TPS40210, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319466/mc33063a-mc33063a-related-issues

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件: TPS40210LM5155

您好,

1.您能不能帮我们分析一下下面的示意图是否有问题? TI 是一款变压器、或者您有什么好的建议来提供?

2.客户希望使用 MC33063A 输出165V 的电压。 是否有很好的解决方案以及如何选择变压器参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    请在本周结束前告知我们查看原理图。

    您可以使用功率级设计器来定义设计参数: 功率级设计器设计工具| TI.com

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    感谢您使用 E2E 论坛、下面是您问题的答案:

    1.您能否提供您给出的原理图的设计规格? Vin (min 和 max)、Vout 和 Iout?

    2.请问您为何不选择 LM515X 器件或 TPS40210? 下面是采用类似输出电压 SEPIC 设计的参考设计。  https://www.ti.com/tool/PMP30162 、也可以查看此应用手册、了解如何使用 LM5155设计隔离型反激式转换 器 https://www.ti.com/lit/an/snva866a/snva866a.pdf?ts = 1706883705524&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM51551 

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.15V 输入、160V 输出、10mA、1.6W 功率

    2.更新后的原理图如下所示。 能否帮助分析一下是否有任何问题? 或者您有什么好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    请给我们一些时间与您联系、我将在本周结束或下周早些时候为您提供有关原理图审阅的反馈。

    感谢您的理解。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    原理图审阅进展如何? 你有什么好的建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    感谢您的参与。
    由于工作量大,审查工作可能会有较长的时间。
    我们将在明天之前收到您的反馈。

    非常感谢您的耐心。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    很抱歉耽误您的时间、如果您按照数据表中如下所示的公式进行操作、就很难对原理图提供反馈。 尽管我必须说、在输出端使用变压器会使事情变得复杂。

    确保符合数据表中规定的器件的绝对最大额定值。

    Br、

    哈龙