This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:能够保持输出电压

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330741/tpsi3052-q1-capability-to-maintain-output-voltage

器件型号:TPSI3052-Q1

团队、

您能否确认我的客户对以下内容的理解是正确的?

----------------
我假设该 IC 能够保持初级侧"EN"输入为5V (例如在三线模式下)作为面向固态继电器应用的产品、从而保持输出电压电平+15V 直流(无开关周期)。 不过、数据表中未明确说明情况是否如此。
----------------

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franziskus:

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。 您客户的理解是正确的、因为 CDIVx 电容器中存储了电荷、每次驱动器输出变为高电平时、存储的电荷就会与 MOSFET 的总栅极电荷规格(可以使用 CVDRV/VDRV 建模为一个电容器、从而将 Qg 驱动至高电平。 无论是发生一次(单个高 EN)还是多次(例如开关频率)、每次都会发生这种电荷共享过程。 如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的酒店。