This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:JMA 无线- TPS26621原理图审阅

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329819/tps2662-jma-wireless---tps26621-schematic-review

器件型号:TPS2662

您好!

客户申请审查 TSP26621的原理图。 非常感谢这里的支持!

谢谢!

欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    整体看起来不错。 他们可以考虑在电子保险丝的输入端使用 TVS 二极管实现瞬态保护。 另外、如果他们有 EVM、他们可以验证在 VIN=38V 时、UVLO 引脚电压是否保持在5V 以下。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    非常感谢您能很快回来!

    在38V 时、UVLO 输入将超过5V。 客户询问我们是否有建议、如何确保 UVLO 输入在 Vin = 5.5V 时保持在1.2V、在 Vin = 38V 时保持在5V 以下。

    非常感谢您的帮助。

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    1.他们可以尝试将上拉电阻器增加到768K 以上、这样会减少流入引脚的电流、从而降低 UVLO 电压。

    2.他们可以考虑在 UVLO 引脚上使用5V 的外部齐纳二极管。

    此致

    G·库纳尔