This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:需要有关输出电容器使用情况的说明

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330711/tps1663-need-clarification-on-the-output-capacitor-usage

器件型号:TPS1663

团队、您好!

我们将 TPS1663 IC 用于我们的应用、也就是48V 应用。

现在、我们在输出端使用了两个100uF 电容器、但电容器会与机械元件发生碰撞。 现在、我们有唯一的选择来减小电容器尺寸。

我们想了解以下内容、

输出电容器的用途是什么?

输出侧要使用的电容的最小要求值是多少?

我们是否只需要使用一个或两个电容器?

评估套件有两个电容器1uF 和1000uF ,我们真的需要这个高值电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    电容并不是电子保险丝工作的必要条件。 您可以根据需要选择减小。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、输出电容器的用途是什么?

    另外、您能否建议选择所需的最小电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以保留最小值、如0.1uF 或1uF、以进行去耦。