This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:LMR51450SDRRR

Guru**** 2812715 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450, TPSM63606, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329577/lmr51450-lmr51450sdrrr

器件型号:LMR51450
主题中讨论的其他器件: TPSM63606LM61460

您好!

我自己是 Sandeep、

我在印度海得拉巴的 Elogic Engineering Services Pvt Ltd 担任首席硬件设计工程师。

我正在为新项目 IoT 网关应用寻找开关稳压器和 LDO、

我找到了此 LMR51450稳压器、用于12V (最大值为36V)到5V 的转换@ 5A-6A 电流负载、
我可以将此稳压器用于物联网应用吗?如果可能、您还可以建议此应用的所需器件。

我的要求是

1.开关稳压器-输入: 9V 至36V ->输出:5V 和电流输出: 5A-6A 最大值、

2. LDO - 输入:5V ->输出:3.8V 和电流输出: 2A-3A  最大值、

3. LDO - 输入: 5V ->输出:3.3V 和电流输出:  2A-3A  最大值、

4. LDO - 输入: 5V/3.3V ->输出:1.8V 和电流输出:  1安  最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    对于开关稳压器、请考虑 LM61460、我们还有带集成电感器的模块、也请考虑 TPSM63606。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持、  


    如果我们只要求电流小于5A、我们可以使用  LMR51450吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    是的、此器件将符合您的 IOUT <=5A 规范。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、
    我要搜索 LDO

    输入: 5V ->输出:3.3V  和电流输出:  2A-3A  最大值、

    输入: 5V ->输出:1.8V  和电流输出: 0.5A-1A  最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您能打开新主题吗、让它被分配给正确的团队以选出正确的 LDO 吗?由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以...

    感谢您的支持...