This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:电子保险丝在过流情况下着火而不是关断

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330201/tps2597-efuse-catches-fire-in-case-of-overcurrent-instead-of-switching-off

器件型号:TPS2597

您好!

我们希望在我们的未来产品中使用电子保险丝。

我们已开始评估电子保险丝在 PCB 设计中的使用。 遗憾的是、我们无法使电子保险丝可靠地工作。 相反、当切换12伏和4安的负载时、电子保险丝烧断。

我们使用带有220µF 电容器和330µH 感应线圈的直流/直流转换器作为负载。

我们在输出端添加了一个肖特基二极管而没有任何效果。 我知道、电路板设计在散热方面并非最佳。 但保险丝是否可能过热而无法再关闭?


欢迎提供任何帮助!

向您发送熔断保险丝的原理图、布局和图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    此器件能够在12V 4A 稳态条件下运行。 器件还提供过热保护。 我有几个问题、请帮我解决。

    • 您能展示如何/在何处使用直流/直流转换器和电感负载吗? 如果可能、请注释此 sch 图像。  
    • Q1 FET 的用途是什么?  
    • 看起来在 OUT/DVDT/GND 引脚附近发生了烧写。 您能否检查最大损坏的位置。
    • 这是首次加电。 在刻录之前执行的所有实验。
    • 烧写过程中的确切测试条件是什么。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    标有 MONSUN 的大型元件是一个集成式直流/直流转换器、为了达到我添加的另一个功率更强的直流/直流转换器、通过一根30cm 电缆连接起来。 在直流/直流转换器的后面、我将电阻阵列用作负载。

    • Q1用作反极性保护。
    • 是的、烧写始终发生在 GND 引脚上。 (不幸的是、我烧毁了多个保险丝。)
    • 这不是第一次上电。 保险丝工作正常、直到我添加较大的 DC/DC 转换器来增加电流。
    • 保险丝有时工作正常、有时不工作。 据我所知、当您打开电源、关闭电源、然后再次打开电源时、始终会发生火灾。

    感谢您的答复。

    约翰内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    正如您提到的、您多次执行了该测试。 在测试期间是否有波形。 Vin、Vout、Iin、FLT 或 PG 引脚。

    此致、
    阿鲁什