This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51386:将 VCC 用作电源

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51386, TPS51383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330940/tps51386-vcc-as-a-power-source

器件型号:TPS51386
主题中讨论的其他器件: TPS51383

您好!

我们采用 TPS51386进行设计、想知道 VCC LDO 是否可用于为外部电路供电?

如果是、输出电流能力是多少?

VCC LDO 是始终开启还是在某些情况下被禁用?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    不建议使用 VCC 作为 LDO 为外部电路供电、因为其负载能力有限。

    我们有 TPS51393/5、TPS51383、它们具有100mA 负载能力、即使降压时 LDO 也始终开启、当输入电压<UVLO 时 LDO 关闭。

    BRS、

    年轻