This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1903:未使用的引脚

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329459/uc1903-unused-pin

器件型号:UC1903

您好!

如果我不使用检测4反相输入、正确的方式是什么?
请注意、一个信号将连接到"SENSE 4 INPUT"、因此我们正在考虑不影响该信号的处理方法。

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    如果不使用检测4反相输入、则可以将其保持未连接状态。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walt-San:

    抱歉。 我还有其他问题来自我们的客户。

    由于将不使用线路/开关感测输入、它将被固定在 Vcc (=13V)。
    ・建议直接连接到 Vcc 或上拉?
    ・此引脚的输入电流是多少?

    感谢您的支持。

    广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi-San:

    该引脚可以直接连接或上拉。

    引脚的输入电流典型值为1uA。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Walt-San、

    感谢您的支持。

    此致、
    广志