This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:用于驱动反向阻断 MOSFET 的 dVdT 引脚的电压

Guru**** 2509345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330518/tps25981-voltage-of-dvdt-pin-for-driving-reverse-blocking-mosfet

器件型号:TPS25981

用于驱动反向阻断 MOSFET 的 dVdT 引脚的电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS259813LRPWR 是否提供连续栅极电压以通过 dVdT 引脚驱动反向阻断 MOSFET?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navin、

    是的、TPS259813可提供连续栅极电压来驱动反向阻断 FET。 dVdt 引脚的电压达到 Vin + 5V 左右。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您提供详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 我将关闭该主题。 您也可以单击"Resolved"。 如果你有任何其他问题、你可以在此处回复或创建另一个主题。

    此致、
    阿鲁什