This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:DVDT/BGATE 电压限制

Guru**** 2528780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330380/tps25983-dvdt-bgate-voltage-limits

器件型号:TPS25983

高支持、  

我正在设计 TPS25983、使用 FET 实现反向电流阻断。 您能否告诉我、该器件如何限制相对于 GND 和 IN 的 DVDT/BGATE 引脚? 数据表在这里没有太多说明。 我想选择具有适当 Vgs 的 FET。  

谢谢!

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    该器件将 dVdt 引脚斜升至 Vin + 3.6V (近似值)左右。 您可以使用阈值小于3.6V 的外部 FET。 我还包括我们在 EVM 板中使用的外部 FET 的器件型号。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我在上一个答案中犯了一个错误。 该器件将 dVdt 斜升至 Vin + 10V。 请选择栅极引脚的绝对最大值大于至少10V 的外部器件。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  

    感谢您的帮助和更新! 我还有一个跟进步骤:bgate 引脚是否有任何内部钳位或电压保护?  如果是、它是什么、它引用的是什么?  

    再次感谢!

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    是的、我们有一个二极管来防止从 dVdT 引脚产生反向电流。 我随附了功能图的屏幕截图。

    此致、
    阿鲁什