This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:禁用时 LM5163和 LMR38010电流进入 SW 引脚

Guru**** 2503455 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329503/lm5163-lm5163-and-lmr38010-current-entering-sw-pin-when-disabled

器件型号:LM5163
主题中讨论的其他器件: LMR38010

您好!

我想知道:

当在 Vout 上注入一些电流(从0mA 到50mA)且 Vout=0时、LM5163和 LMR38010 SW 引脚的行为是怎样的
即、当 Vout 轨被外部机制(例如保护二极管+上拉电阻)上拉时。

注意:此处所述的行为仅为保护器件所固有的行为、这意味着不应与 LM5163/LMR38010并联放置正确的稳压器。

在这两种不同的条件下、一些上拉电流可能会进入 SW 引脚:

1)当 Vin > Vin_min 但 Ven < ENABLE_THRESHOLD 时

2) 2)当 Vin < Vin_min (例如 Vin=0)且(当然) Ven < ENABLE_THRESHOLD

注意:FB 引脚也会供电,但要通过等效高阻抗电阻(>10KOhm)

我假设电流会通过高侧 MOS 固有二极管反向注入 Vin、
还是 HS 是合适的硬件开关(例如、两个使用公共源的 n-Moses)、从而当稳压器未启用时 Vout 悬空?

如果电流反向注入到 Vin、
是否完全指定了 HS MOS 的相关参数? (即固有二极管参数、特别是二极管连续/脉冲正向电流)

此电流是否会损坏 VDS 比较器(LM5163/LMR38010)或过零比较器(LM5163)?

提前感谢您

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果 VIN 也低于 VOUT、电流通常会流入 SW 节点。 否则体二极管将被偏置。 MOSFET 的体二极管特征通常没有表征。

    LM5163应该支持预偏置启动、因此我认为应该没问题。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard

    这意味着当 Vout 大于 Vin 时、电流将流过 LM5163 HS MOS 的体二极管(也包括 LMR38010)、到达 Vin 上的电容器。 对吧?

    我认为这是一种潜在的危险情况、尤其是输入电压上有大电容器进行补充时。 你怎么看?
    在这种情况下、敏感电子元件、如比较器等(例如 Vin<Vin_min)如何?

    当 Vout < Vin 时、MOS 将正偏置(也是 LMR38010)、不会有反向电流流动。 对吧?

    此致

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我只是想让这重新回到正轨。  通常、如果与 VOUT 相比 VIN 下降非常快、或者由于某种原因、远低于第一种情况下的 VOUT、就会发生这种情况。

    这通常不是应用中的标准。

    如果您有此疑虑、可以

    1) 1)通过 EN 引脚进行控制操作

    2) 2) 在输入端添加一个二极管、以防止电流回流。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

    可以让串联二极管进入 Vin 引脚。

    关于 EN 引脚、我不确定这是否会产生任何影响、因为从数据表来看、EN 仅控制逻辑、
    而 HS 开关(NMOS)直接连接在 Vin 和 SW 引脚之间
    (不考虑"峰值/谷值电流限制"、它可能是分流或类似的值-或者可能直接在 MOS 上读取电压)

    此致

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我的意思是、从数据表的应用部分、您可以看到在图20中、EN 切换了器件的行为、 您可以看到、在这种情况下、只要 VIN 大于 VOUT、电流就根本无法流回。  

    谢谢。

    理查德