This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:有关 TPS552892的 OVP 的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329948/tps552892-question-about-the-ovp-of-tps552892

器件型号:TPS552892

尊敬的 TI 团队:

我们想知道 TPS552892是否支持输入 OVP 功能? 我们 测试了不同输入电压、包括42V 和45V 输入、但没有检测到任何 OVP 功能操作。 您能帮助确认这一点吗? 如果支持、 我们需要如何设置 OVP 函数?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您的联系。

    正如您在工作台上经过测试、TPS552892不支持输入 OVP 功能。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    非常感谢。