This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:请求 LTSPICE 模型。

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS785-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329963/lm5013-request-for-the-ltspice-model

器件型号:LM5013
主题中讨论的其他器件:TPS785-Q1
尊敬的 TI
我们正在研发两轮电动车。  我们已将您的产品集成到 MCU 中。 该项目处于 POC 阶段。  此时、我们需要您的支持、方法是提供 LTSPICE (未加密)仿真模型来完成原理图单元的完整分析。 下面给出了所需的 LTSPICE 模型。 请提供您在这方面的支持。
所需的 LTSPICE 模型
1) LM5013qddarq1
2) TPS785-Q1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    遗憾的是、我们不能在没有 NDA 的情况下仅发布未加密的仿真模型。 请联系您当地的 FAE 以获得 NDA、以便我们开始该流程。

    谢谢。

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望在 LTSPICE 中对模型进行仿真。 是否可以使用加密模型进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    很遗憾、您将需要未加密模型。

    谢谢。

    理查德