This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:关于输出电压的设置。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62421, LMR62014, TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328132/lmr62421-about-setting-of-output-voltage

器件型号:LMR62421
主题中讨论的其他器件: TLV61048

您好!

我想问一些关于 Vout 设置的问题。
设置参数如下所示、

输入电压=3.3V
VOUT=15.11V
R1= 10kohm
R2= 110.4kohm

当我尝试使用该参数操作 LM62421时、输出电压为14.88V。
该电压小于我设置的值1。
我想知道结果为什么会这样。
它是否会降低 VFB 电压?
顺便说一下、它的结果是相同的、包括施加负载和无负载。

另一方面,我觉得它是写的 VFB 取决于环境温度月板上。
当我操作它时、它的内部是25度。

请告诉我为什么会这样。

此致、
阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abe:

    Vout 降低可能是由 Vref 偏差引起的。 当 环境温度在25°C 左右时、我认为偏差不会那么大。  

    以下是一些调试建议供您参考:

    1. 如果 r1=10k Ω、 r2=110.4k Ω、这些值是实际测量的电阻还是标记的电阻?
    2. 如何测量 Vout? 例如、您使用了什么设备? 测试点在哪里?
    3. Vout 是否稳定? 最好提供 Vout 波形进行检查。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei San:

    感谢您的答复。

    我回答您的问题。

    问:
    >对于 r1=10kohm, r2=110.4kohm,它们是实际测量的电阻还是标记的电阻?

    答案
    该值位于标记的电阻上。
    不过、我使用的电阻精度是+/-1%、在测量时、它可以保持在+/-1%的范围内

    问:
    >如何测量输出电压? 例如、您使用了什么设备? 测试点在哪里?

    答案
    我使用的设备是通用电压测试仪、测试点 VOUT 如数据表上所示。

    问:
    >输出电压是否稳定? 最好提供 Vout 波形进行检查。

    答案
    我没有 VOUT 波形图片,但当我用示波器检查它,我不能显示奇怪的波振荡或混乱等。


    我现在使用线圈值10uH、是否与奇怪的 VOUT 存在连接?


    最好的再生
    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abe San:

    您使用的电感器值应该可以。 反馈电阻和设置看起来都很好。

    如果您有多个电路板、您是否可以通过 AB 交换实验来检查较低的 Vout 是否连接到该特定器件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei San:

    感谢您的快速回复。

    我已经在同一块板上交换了四个器件并摩擦了 VOUT、但结果是一样的。

    在25℃ 下、VREF 是否有可能在 VREF-min 和 VREF-max 之间变化?

    顺便说一下、我已经在电路板上使用了 LMR62014、因为 LMR62014已停产、我要使用 LMR62421。
    我正在尝试使用 LMR62421。
    LMR62421不存在这样的问题。


    如果您有推荐的替换部件、请让我来看看。
    但请注意、应采用相同的封装和引脚分配。

    此致、
    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abe San:

    是否可能 VREF 在25℃ 下在 VREF-min 和 VREF-max 之间变化?

    通常、在整个温度范围内、VREF 可能在最小值和最大值之间变化。 但它 在一个特定温度下非常稳定。  

     在同一电路板上使用 LMR62014时、空载时的 Vout 是多少?

    在可用器件中、建议使用 TLV61048、但它不与 LMR62014/LMR62421引脚对引脚兼容。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei San:

    感谢您的答复。

    我了解 VREF 与您说的温度之间的联系。

    >当您在同一电路板上使用 LMR62014时,没有负载时 Vout 是什么?

    当我在下面进行设置时、我可以显示实际值为 VOUT = 14.88V。

    R1 = 10k Ω
    R2 = 110.051k Ω
    VOUT = 15.066V (->设置值)

    我知道如果它施加负载、Vout 将会下降。

    此致、
    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.
    抱歉、它的实际值是空载条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei San:

    >当我在后面设置时,对于实际>值,我可以显示 VOUT = 14.88V。
    >
    >R1 = 10k Ω
    >R2 = 110.051k Ω
    > VOUT = 15.066V (->设置值)

    抱歉两次。
    上面的值是我使用 LMR62421时的值。
    我使用 LMR62014时、情况如下所示。

    R1 = 13.3k Ω
    R2 = 150.051k Ω
    VOUT = 15.11V (->实际值)
    VREF = 1.23V

    它的实际值是空载条件。

    此致、
    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abe San:

    您能否拍一张 您使用的四个 LMR62421顶部的照片、在其中观察到更低的 Vout?

    我想查看这四款器件的顶端标记。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei San:

    感谢您的答复。

    我会尝试用手,请保持一段时间。

    此致、
    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei San:

    很抱歉让你久等了。

    我把顶部和底部的照片发送给你。
    四个 LMR62421也是如此。

    请检查一下。

    贝斯特雷格特,
    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abe San:

    很抱歉根据目前的信息、我没有找到 Vout 低于预期的合理原因。  

    如有必要、您能否向我发送几个样片以供进一步调试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei San:

    感谢您每次的回复。

    如果我想这样做的话,我可以把它发送到哪里?

    此致、
    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abe San:

    您是否可以接受我发送的 E2E 好友申请? 在成为 E2E 好友后、我会通过私密消息发送地址。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei San:

    我已接受您的 E2E 好友申请。

    此致、
    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abe San:

    我已 通过 E2E 好友消息发送收货地址。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei San:

    然后、我确认了我的客户、但他们希望一次停止解决这个问题。

    如果我有任何其他问题,我再问你。

    非常感谢您的合作与善意。

    此致、
    阿部