This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关 ESD 保护的问题

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330817/bq76952-question-about-esd-protection

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:Strike

尊敬的专家

客户测试他们进行了空气放电 ESD 测试,发现在进行 ESD 测试时 REG1输出会下拉,低于您参考的波形!

黄色表示 P+&P 电压、粉色表示 DSG 单电压。

而这些是很复杂的,因为这些可能会导致 MCU 被重置,而这些不是大声的,你能给一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    ESD 冲击发生在何处? 发生 ESD 冲击的地方是否有 ESD 保护元件? 在哪里、该器件的任何其他功能受影响?

    我们还提供了针对此器件系列执行的 ESD 测试报告:

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙