This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:16位 CC-ADC INL 最大值40lsb FIT、过压输入电压+-200mV

Guru**** 2521940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329531/bq76940-16-bit-cc-adc-inl-max-40lsb-fit-over-range-input-voltage--200mv

器件型号:BQ76940

您好  

在 BQ769X0数据表第11页、对于电池组测量中使用的范围为±200mV 的16位库仑计数器(CC)、最大积分非线性(INL)指定为±40LSB。 这是否意味着它的(ENOB)也为16位?,是否会出现测量误差?

感谢帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我假定 ENOB 为16位、因为测试条件显式表示16位。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的答复。 它似乎有一个16位有效位数(ENOB)。 但是、我有一个关于±200mV 范围的问题。 如果我使用稳定电流、是否会发生40LSB 误差? 在 BMS 应用中、噪声中是否可接受40LSB 误差范围?

    期待您的答复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的 LSB 值为8.44uV。 这相当于最坏情况下337.6uV/Rsns 的 INL 电流误差。 感应电阻器的阻抗为~Ω 337.6mA。 不过这是最坏情况下的误差。 典型的 INL 误差为3个 LSB、在25.32uV/Rsns 时好得多。 由于 INL 误差的工作方式、很难准确地判断电流条件下的 INL 误差、但应该没问题。

    我们有一个类似器件的常见问题解答、其中涉及最坏情况下的电流计算、该器件的方法和想法应该相同: [常见问题解答] BQ76952:如何在 BQ769x2中计算库仑计数器电流误差? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    马克斯·韦博肯