This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:申请 TPS65220电路审查和相关查询申请审查

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329416/tps65220-request-a-tps65220-circuit-review-and-related-inquiries-request-a-review

器件型号:TPS65220
主题中讨论的其他器件: TPS6521905

您好、TI 专家

客户在查看 TPS65220时有问题。

q1)所附文件是 TPS65220 (PMIC)方框图、我们希望在 PCB 布线图之前申请电路审阅。

e2e.ti.com/.../7450.PMIC.pdf

Q2)以下信息是 F/W 经理询问的信息。 请检查内容。

-我很好奇 TPS6522053技术参考手册中的默认值是否适用于 PMIC。 最初、如下图所示为 PMIC 供电时、它始终进入 FSD (首次电源检测)初始化模式并检索 EEPROM 值。 您能否确认手册中提到的默认值是否准确?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 您使用 TPS65220 PMIC 为哪些处理器/SoC 或应用供电? 原理图中的设置看起来是自定义的、可能与 TPS6522053上的默认配置不匹配。 对于定制 NVM 配置、我们建议使用用户可编程版本(TPS6521905)。 此处是编程指南的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/slvucm5。

    • 首次电源检测(FSD)默认启用、这意味着 PMIC 忽略 EN/PB/VSENSE 引脚的状态、并在 VSYS 超过 POR 阈值时立即执行上电序列。 FSD 仅在首次上电期间适用(直到释放 nRSTOUT)。  

    • 关于 EN/PB/VSENSE 引脚的注释不正确。 在 TPS6522053 NVM 中、此引脚配置为"启用"而不是"按钮"。 此信息包含在 TRM 中。  

    • TPS65220 53 具有降压拓扑、可在准固定频率和高带宽下运行。 此模式需要每个降压转换器上至少30uF 的本地输出电容(每个降压转换器通常使用47uF)。  

    •  每个 LDO 上的最大本地输出电容(靠近引脚)为4uF。 我建议降低 VLDO4上的局部电容。

    • 建议在 EN/PB/VSENSE 上使用一个100k 欧姆的上拉电阻器。 我建议增加 R401。

    • 找不到 I2C 引脚(SDA/SCL)的上拉电阻器、但我假设这存在于完整原理图的其他页面中。

    • 提醒一下、GPIO 和 GPO1默认处于禁用状态、只能在 PMIC 完成上电序列后通过 I2C 启用。

    • 供参考:MODE/RESET 配置为热复位(检测到下降沿后寄存器设置复位为默认值)。  

    • VSEL_SD 引脚配置为设置 LDO1上的输出电压。 该数字引脚上的下拉电阻将在 LDO1上设置1.8V 的输出电压。 以下是 VSEL_SD 的配置方式:
      • VSEL_SD 高 ,LDO1 = 3.3V (充当旁路,类似于负载开关,需要 PVIN_LDO1 = 3.3V)
      • VSEL_SD 低电平 ,LDO1=1.8V (作为一个固定1.8V LDO)

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda

    感谢您的回复。

    客户正在审查的应用是冷链(智能追踪器)。
    方框图如下所示、PMIC 正在作为 TPS65220进行审查。

    e2e.ti.com/.../1222._2800_Block-Diagram_2900_.pptx

    您有任何其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    设备专家目前不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Field。

    我会等待,我有进一步的查询。

    尊敬的布伦达

    客户还有其他有关 H/W 的问题。

    (Brenda 说)  *有关 EN/PB/VSENSE 引脚的说明不正确。 在 TPS6522053 NVM 中、此引脚配置为"启用"而不是"按钮"。

    此信息包含在 TRM 中。

    →问题1)根据数据表中的以下内容、我设计该电路是因为我认为它可通过使用按钮选项用作 DUT 的电源开/关键。 如果此部分有错误、您能否告诉我需要修改电路的哪个部分或 F/W 才能实现 DUT 的开/关键?

    以下内容已根据您的回复进行修改、供您参考。

    1) TPS6522053具有降压配置,可在准固定频率和高带宽下运行。 此模式需要每个降压转换器上至少30uF 的本地输出电容(每个降压转换器通常使用47uF)。  

    →Ω 降压1/2/3输出:应用47uF

    2) 2) 每个 LDO 上的最大本地输出电容(靠近引脚)为4uF。 我建议降低 VLDO4上的局部电容。

    → R401:施加100K

    3) 3) 找不到 I2C 引脚(SDA/SCL)的上拉电阻器、但我假设这存在于完整原理图的其他页面中。

    → 正常

    4) 供参考:模式/复位配置为热复位(检测到下降沿后寄存器设置复位为默认值)。

    → 正常

    5) 5) VSEL_SD 引脚配置为设置 LDO1上的输出电压。 该数字引脚上的下拉电阻将在 LDO1上设置1.8V 的输出电压。 以下是 VSEL_SD 的配置方式:
    VSEL_SD 高电平、LDO1 = 3.3V (充当旁路、与负载开关类似、需要 PVIN_LDO1 = 3.3V)

    → 正常

    请检查。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    Brenda 离开办公室两周、因此我要将此主题重新分配给某个人、以便在她外出时为您提供帮助。 明天请期待有关  EN/PB/VSENSE 引脚的问题的反馈。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    由于 EN/PB/VSENSE 引脚默认位于器件使能配置中、因此您需要对器件进行重新编程并写入 R20位[5:4]= 01b 以切换到按钮配置。

    此外、如果您不希望在首次施加 VSYS 时器件上电、则需要写入 R20位[7]= 0b 来禁用首次电源检测(FSD)。

    在 Brenda 的最初回复中、她提到了 TPS6521905 、因为这是我们推荐用于定制编程的器件。 我们推荐此选项、因为它有助于我们跟踪可能具有不同于我们预定义 IC 版本的独特编程的 IC。

    您可以更改当前已有的 IC 版本的编程、但 出于短期测试的目的、我仅建议您采取此操作。 如果您需要用于全面生产的定制程序、我会转到 TPS6521905。

    上文 Brenda 所链接的编程指南详细介绍了编程过程。 可以进行板载编程、但它需要 VSYS 高于3.3V、并且您需要能够访问 I2C 线路。 SCL 和 SDA 线路将需要一个3.3V 上拉电阻器、并且需要一些外部组件、如下图所示。

    TPS6521905的一个优势是您可以在不启用任何电源轨输出电压的情况下施加 VSYS 电压、因为 IC 编程开始时是空白的。

    对于 TPS6522053版本的 PMIC、默认情况下、触发上电所需的按钮保持时间为200ms (短抗尖峰脉冲)。 根据您的方框图、您的目标为600ms (长抗尖峰脉冲)、因此您还需要在重新编程过程中写入 R20 bit [3]= 1b。

    R20是  MFP_2_CONFIG 寄存器以供参考。

    此致、

    詹姆斯