This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R3:输出纹波

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330376/tpsm365r3-output-ripple

器件型号:TPSM365R3

尊敬的先生/女士:

我看到的是 TPSM365R3、它适用于输入为24V、输出为5V@100mA 的应用。
从数据表 I undertand 可以看出、自动模式和 FPWM 模式有两种。  
(1)器件将以何种模式运行、输出纹波将是什么?
(2)哪种模式能够最好地实现超低的输出纹波?

谢谢你 Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    可以选择自动模式或 FPWM 模式。 如果您拉高 MODE 引脚、它将处于 FPWM 模式。 如果您拉低 MODE 引脚、它将同步。

    通常、FPWM 在轻负载时具有超低的输出纹波、但需要权衡效率。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    谢谢你的答复。
    我将获得这个 EVM、并在不同的负载下进行一些输出纹波测试。

    此致 Joe