主题中讨论的其他器件: UCC27624、 UCC21520
您好、
我的客户使用 UCC21225A 作为功能隔离、以消除 DAB 拓扑硬关断时接地反弹的影响。
它们将 OUT 连接到 UCC27624以扩展驱动电流。 它们为高侧 UCC27624使用自举电源。


最近、他们报告了一个问题、即电路板的1/1000报告了机器启动期间高侧波形将丢失的问题。 他们已经将问题定位到了 UCC21225A。
因为输入 PWM 在 UCC21225A 上没有输出时良好。
由于是自举、我让他们检查 VDDB-VSSB、看看是否会使 UVLO 跳闸。 但电源似乎约为12V 且稳定。
通道1:Q209_GS
CH2:PRI DAB 超前- PRI DAB 滞后
通道3:VDDB-VSSB
通道4:Q203_GS

请参阅通道4、高侧 Vgs PWM 丢失。
他们还执行 ABBA 测试、并在器件后发现问题。 但从波形中我们可以看到它可以恢复、因此我认为器件没有损坏。
您能告诉我下一步要检查什么吗?
Br
爱玛