This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:HV 引脚

Guru**** 2382840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330705/ucc256402-hv-pin

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件:UCC25640

我想寻求有关 UCC25640 (2/4) LLC 谐振控制器上的高电压启动(HV)引脚运行情况的澄清。 具体来说、我要查询 HV 引脚正常工作所需的最低电压。我在数据表中没有找到任何内容、没有提供有关 HV 引脚正常运行所需的最小电压或电流的具体指导、只建议使用5k 的电阻值。

 我在此论坛中仅找到一些次要信息:

(UCC256402:HV 至 VCC 转 VREG 问题和其他问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛)

 ["尊敬的德州仪器、

我的问题是:

不直接相关。 我能否通过 HV 引脚通过 Vin=80VDC 为该芯片供电。

...

您好、Ronald、

是的、80V 应该足够。 我们通常建议 HV 上至少40V 的电压、以便成功地为高达26V 的 VCC 充电。 请注意10mA 编号、以便相应地调整 HV 电阻器串电阻的大小、从而在 HV 启动时使 HV 引脚电压大于40V。]]

您能否澄清一下 UCC25640 (2/4)系列控制器上的 HV 引脚正常运行所需的最低电压? 此外、如果您能提供有关 HV 引脚电压的任何指导或建议、包括正常运行所需的电压或电流、以及有关建议的电阻器的更多信息、我们将不胜感激。
 

感谢您关注此事。 我期待您的答复。

 

此致、

卡纸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高卡纸、

    在我回答您的问题之前、您能告诉我您 LLC 的输入电压是多少。 您能  和我分享一下您的原理图吗?

    此致

    马尼坎塔