Other Parts Discussed in Thread: TPS2051C, TPS2553, TPS2065C, TPS25221
主题中讨论的其他器件: TPS2065C、 TPS25221、TPS2051C
我们正在使用 TPS2553来限制具有5V 输出的直流/直流转换器的电流输出(不过不是 USB 应用)。 该电路如下所示、使用 R103时设置约1.1A 的标称限值。 R106未被安装、因为其用于在必要时修整电流限制。

我们注意到我们制造的75批电路板之间的行为不同。 随着输出端负载的增加、一些电路板将输出保持在相当恒定的电压、直到达到过流限值、而某些电路板的压降更大。 下表列举了两个示例。 这些电路板加载了一组电阻器、从大约4.9欧姆连续连接开始、然后以并联的方式增加更多电阻。 我们使用两个 DMM 测量了输出电流和电压、以及查看示波器上的电压波形。
下表显示了两个电路板在负载增加时的结果(每行不一定完全相同)。 电阻值根据 Vout 和 Iout 计算以供参考、而不是根据所使用的各种电阻器的并联组合计算得出。
| SN59 | R103 = 23620 Ω | *** | SN53 | R103 = 23750 Ω | ||||
| 输出电流(A) | 输出电压(V) | 等效 R | 注释 | 输出电流(A) | 输出电压(V) | 等效 R | 注释 | |
| 0.953 | 4.63 | 4.86 | 0.967 | 4.73 | 4.89 | 请注意、该电压已经高于 SN59。 | ||
| 0.961 | 4.60 | 4.79 | 0.989 | 4.72 | 4.77 | |||
| 0.980 | 4.55 | 4.64 | 1.003 | 4.71 | 4.70 | |||
| 0.999 | 4.43 | 4.43 | 1.008 | 4.71 | 4.67 | 在相似电流下比 SN59高0.34V。 | ||
| 1.006 | 4.37 | 4.34 | 1.062 | 4.69 | 4.42 | |||
| 1.010 | 4.28 | 4.24 | 1.099 | 4.64 | 4.22 | |||
| 1.012 | 4.21 | 4.16 | 1.103 | 4.56 | 4.13 | 电流限值约为1.1A。 | ||
| 1.016 | 4.06 | 4.00 | 骑自行车 | 在上述阶跃中增加220欧姆以上、如果不限制/循环、则增加~μ V 20 mA。 | ||||
| 0.978 | 3.76 | 3.84 | 当前相对于前一行的电流下降? | |||||
| 0.987 | 3.58 | 3.63 |
我测量了 R103的值、至少在电路中(我知道有一些潜在的陷阱、但我还没有准备好干扰电路板)。 上表中也提供了这些值、根据数据表中的公式、我预计电流限值会处于以下范围:
- SN53:1.010 - 1.170A
- SN59:1.015 - 1.176A、这个值比我们对于 SN53的预期值稍高、但是实际上它更低一些。
对这里可能发生的事情有什么见解吗? 从我所能看到的以及使用 DMM 进行测量得到的结果来看、当电路关闭时、差异很小。 然而、SN59具有明显更高的压降、并且似乎从未进入关断状态。 此外、它的电流限制刚好处于电阻器值的边缘...这似乎不太可能。 当我增加负载时、底部两行的电流限值略有下降。
SN53的关断行为在电路板中更为常见(不过我使用电子负载对它们进行了测试以了解速度)。 这也更像我期望从"-1"版本的部分(回顾一下,更好的行为本应用程序)。 但整批产品都是出自同一块剪切带、因此这里似乎不太可能有混合类型、而且它们甚至可能来自同一个晶圆。
我欢迎您的意见。
此致、
棒