This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:介绍了从 VIN 启动开始延迟时间的 OUT 引脚和负载之间的开关;多长时间足够?

Guru**** 2639445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, BQ24070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330696/bq24070-introduced-a-switch-between-the-out-pins-and-the-load-which-is-time-delayed-from-the-startup-of-vin-how-long-is-enough

器件型号:BQ24070

您好、Garrett:


还有一个问题!
对于以下情况:
-没有电池。
-有一个负载连接到 OUT 引脚。
-设备已关闭。
DPPM 上-10nF 电容

正如我们所讨论的、当5V 电压接通至 VIN 时、BQ24070将认为负载存在短路、并进入"10mA"模式、不提供任何负载电流。
为顺利实现、我在 BQ24070与负载之间引入了串联导通晶体管。
在如上所述的情况下、延迟电路通过置位 PG 引脚"触发"。

两个问题:
[1]我看到在这个配置中(无电池),当 VIN 达到~3V 时 PG 被置为有效。 符合您的预期。 您认为这个阈值会有较大的容差吗?

[2]主要问题是从 PG 被置为有效到负载开关被打开的延迟约为50ms。
是否有足够的时间让芯片稳定下来、而不受负载的困扰? (即未进入10mA 短路模式)
(如果需要、我可以轻松延长、只需想了解芯片需要多长时间即可)。

在我最坏的 VIN 上升时间情况下、VIN 达到3V 大约需要5ms、达到5V 大约需要20ms。
我的典型情况是、VIN 变为5V 大约需要1ms。

再次感谢,此致
杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    很高兴我们能够解决您的最后一个问题。 请查看我对您的2个新问题的评论。  

    1)在我的实验室测试中、在未连接电池的情况下、PG LED 以大约2.55V 的电压亮起(即 PG 引脚驱动为低电平)。 BQ24070数据表将 PG 定义为当输入电压高于电池电压时开启。 由于这种情况下没有电池、因此当 Vin 升高到高于数据表第8页定义的 V (UVLO)阈值时、PG LED 亮起。 V (UVLO)规格还列出了2.45V 至2.65V 的容差。  

    2) 2)从 PG 置位到连接到 BQ24070输出的负载的50ms 延迟应该足够大。 下面的波形取自 BQ24070EVM。 OUT 引脚电压的稳定时间少于50ms。 即使在 VIN 上升时间最坏的情况下、在我看来、50毫秒的延迟到负载连接仍然应该是足够的。

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的答复!
    只是确认一下、问我的问题可能有一种不同的方法、即是否所有必要的信号都已在芯片内部稳定下来、这样在连接负载时不会触发短路检测。
    输出电压稳定是否是一种代理、因为它表示是、在输出电压稳定后可以连接任何(在规格范围内)负载?

    提前感谢!
    杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    输出电压稳定是一个代理、它表示可以连接负载。 在未连接电池的情况下、OUT 引脚电压只需在连接负载之前上升到1V 以上、即可避免短路情况。  

    在使用 BQ24070EVM 进行的测试中、我在打开电源后立即开启负载、没有问题。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    太棒了! 再次感谢您发送编修。

    一切都很好
    杰瑞